结果:找到"WDM-PON 5G",相关内容64条
  • FTTR场景下光路器件规划
  • 传统FTTH(FiberToTheHome,即光纤到户)组网方案采用的是单个光猫和路由器,网线只是到弱电箱或客厅,Wi-Fi覆盖区域有限,信号穿墙后,信号和网速都衰减严重,无法实现全家的Wi-Fi高速网络覆盖。FTTR(FiberToTheRoom,即“光纤到房”)全屋智能千兆光纤方案采用万兆主光猫1拖N从光猫的模式,无论在楼道还是房间内,全部采用光纤连接。传输能力强、传输速率更高、比网线寿命更长,能够支持万兆上联,实现真正的全屋Wi-Fi6。让家庭中的每个人在家中每个地点都能享受到千兆宽度带来的最佳上网体验,满足家庭虚拟VR、8K超高清电视、在线教育、电竞游戏及未来全屋智能等高品质业务要求...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: FTTR PON 发帖人:专说光通信 发帖时间:2023-10-07 16:55:00
  • PON的协议与模块
  • 上周,我们介绍了PON的相关原理及应用,(回顾前文)。本周,我们来继续探讨PON的相关协议及光模块。PON相关协议标准多个标准组织起草了多个PON协议标准,目前应用最广泛的有EPON、10GEPON、GPON、XG-PON、XGS–PON。PON协议的发展与选择2012年Q2,FSAN选择TWDM-PON做为NG-PON2的主要技术方向,PtPWDM是有效的补充。FSAN新确定了XGS-PON标准来满足对称10G带宽的需求,2016年Q3发布XGS-PON的标准。IEEE于2015.7建立NG-EPONStudygroup。目前50GbpsPON成为行业热点,中国网络设备引领者的华为及中兴通...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PON 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-12-26 11:32:00
  • 什么是PON网络?PON原理最全解析
  • 什么是PON网络?什么叫PON:PON是无源光网络的简称,PON作为一种接入网技术,定位在常说的“最后一公里”,使用广泛。系统常由OLT、ODN、ONU等部分构成。什么是FTTX:FTTX是fibertotheX的简称,是接入网中光纤通信网络的统称,X代表光纤线路的目的地。PON网络PON的基本原理基本原理:OLT和ONU采用单纤连接,下行和上行链路分别采用不同的波长。单纤双向,WDM波分下行波长:1490nm/1577nm上行波长:1310nm/1270nm第三波长:1550nm速率等级1G、2.5G、10G、40G…上下行对称、非对称下行基于广播连续发光ONU标识上行采用TDMA时分复用...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: PON 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-12-19 15:18:00
  • WDM-PON及其全球图景探究
  • WDM-PON(波分复用-无源光网络)是将WDM技术与PON拓扑结构相结合,使工程师能够将高带宽传输到远距离的多个端点,它涵盖辅助管理和控制通道(AMCC)、ONU技术、光模块、OAM和保护切换等关键技术。凭借着这些关键技术,WDM-PON在5G承载网前传方案中具备以下技术优势:低时延WDM-PON拥有的AMCC技术在5G部署中,可无需使用帧处理或动态带宽分配(DBA)调度,此架构提供低延迟、低频抖动和不同前排接口的灵活配置。可为5G、政企等业务提供单独组网和业务性能保障高传输效率由于业务独占带宽没有DBA调度,逻辑点到点,节省时间提升传输效率;采用AMCC信号调顶技术,管理信道叠加在每个波...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: WDM-PON 5G 发帖人:专说光通信 发帖时间:2022-06-27 15:52:00
  • 用于WDM系统的EDFA
  • EDFA是英文“ErbiumDopedFiberAmplifier”的缩写,即掺铒光纤放大器,是一种使用铒离子来作为增益介质的光纤放大器。光放大器能够直接放大光信号,而无需在放大之前将信号转换为电信号,这也是最突出的功能,是长距离光通信中重要的光学部件。EDFA在DWDM系统中已经得到广泛地使用,通常用于补偿长距离光通信中的链路损耗。最重要的特征是它可以同时放大多路光信号,并且可以与WDM技术轻松组合。EDFA的常用波段是C波段和L波段。EDFA工作原理EDFA的放大作用是通过1550nm波长的信号光在掺铒光纤中传输与铒离子相互作用产生的。Er3+(铒离子)有三个工作能级:E1,E2和E3,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: EDFA WDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-03-12 10:21:00
  • 应用于5G前传半有源WDM传输系统的“三合一”产品组合解决方案
  • 中等规模的C-RAN集中部署成为5G前传网络的主要组网场景,为解决移动基站C-RAN架构中DU-AAU之间光纤资源缺乏的问题,国内运营商引入了WDM波分解决方案。5G前传无源WDM波分解决方案具有成本低廉,容易批量部署的优势,缺点是其管理维护能力。有源WDM方案可提供丰富的操作管理和维护(OAM)和故障诊断功能,但设备成本高,建网投资大。于是运营商们便提出了半有源WDM方案,半有源方案平衡了建网成本和后期运维,并在大幅降低光纤使用量的同时具有一定的运维能力,成为5G前传建网的主流方案。5G前传半有源WDM方案介绍5G前传半有源设备方案特点是DU侧采用有源WDM,而AAU天线侧采用无源WDM,...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G前传 半有源WDM 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-01-25 11:49:00
  • 5G前传PON用例
  • 由于5G网络使用的频段较高,基站覆盖范围变小,因此比4G需要的基站数量更多。这将导致5G基站组网中,需要使用的光纤资源也成倍增加。对5G前传网络而言,光纤资源的利用效率,将是重要的考量因素。PON优势PON具有足够的灵活性,可靠性和效率,可以在单个网络中为蜂窝和固定宽带提供前传传输,相比其他网络需要针对不同技术进行不同类型的分发,PON拥有巨大的优势。在许多国家和地区,已经部署了现有的PON网络,以实现宽带光纤到户/企业(FTTx)。为了使5G入户和企业,还必须有数百万个天线与RAN之间的连接。通过使用基于PON的点对多点树形拓扑的体系结构,运营商可以减少所使用的干线光纤的数量。现有的FTT...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: 5G前传 PON 发帖人:专说光通信 发帖时间:2021-01-09 10:41:00
  • 亿源通丨5G承载网中的WDM技术
  • 5G应用场景2019年启动建设的5G通信技术,一般认为,对人类社会的改变将不限于日常生活,它将支撑互联网从移动互联网向智能互联网演进,并对产业生态产生深远的影响。国际标准化组织3GPP定义了5G的三大应用场景:eMBB(EnhanceMobileBroadband,增强移动宽带)、uRLLC(Ultra-ReliableLowLatencyCommunications,高可靠性低时延连接)、mMTC(MassiveMachineTypeCommunication,大规模机器类通信)。其中,eMBB要求用户的体验速率达到1Gbps,可以支撑3D及超高清视频等大流量移动宽带业务;uRLLC要求传...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: WDM 发帖人:亿源通科技HYC 发帖时间:2020-09-25 15:43:00
  • WDM波分复用中什么是C波段、L波段?
  • WDM波分复用是光纤通信中利用一根光纤同时传输多个不同波长的光载波的传输技术。光的波长不同,在光纤中的传输损耗就不同。为了尽可能减少损耗,保证传输效果,需要找寻到最为适合传输的波长。经过长时间摸索和测试,1260nm~1625nm波长范围的光,由色散导致的信号失真最小,损耗最低,最适合在光纤中传输。光纤可能应用的波长划分为若干个波段,每个波段用作一个独立的通道传输一种预定波长的光信号,ITU-T将单模光纤在1260nm以上的频带划分了O、E、S、C、L、U几个波段。什么是Oband?O波段是原始波段1260-1360nm。O波段是历史上用于光通信的第一个波长波段,信号失真(由于色散)最小。什...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: WDM 发帖人:hycsystem 发帖时间:2020-06-29 14:12:00
  • 什么是无源WDMPON模块?介绍WDMPON模块网络原理和分类
  • WDMPON,无源光网络(PON)是解决接入网“最后一公里”、实现FTTX的最具吸引力的技术。“无源”是指ODN中不含有任何有源电子器件及电子电源,全部由光分路器(Splitter)等无源器件组成。因此,其管理维护的成本较低,这是PON在接入网发展中最具优势的一面。WDM-PON的基本原理和特点WDMPON是一种采用波分复用技术的、点对点的无源光网络。即在同一根光纤中,双向采用的波长数目大于3个以上,利用波分复用技术实行上行接入,能够以较低的成本提供较大的工作宽带,是光纤接入未来重要的发展方向。波分复用型无源光网络(WDMPON)分类PON按信号分配方式可以分为功率分割型无源光网络(PSPO...
  • 所属专栏: 技术交流 标签: WDM PON模块 易飞扬通信 发帖人:专说光通信 发帖时间:2018-03-28 14:19:00
返回

顶部
您查看的是嘉立创&立创商城员工活动帖子。只有嘉立创&立创商城员工才可以查看。
如果您是嘉立创&立创商城员工,请准确完善以下信息,我们将对您的身份进行校验。
请选择您所属的公司:
姓名:
手机号码:
滑动验证:
短信验证码: